This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:哪些因素会影响 TOSA 输出端观察到的光抖动

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252929/onet1151l-what-factors-contribute-to-the-optical-jitter-observed-on-a-tosa-output

器件型号:ONET1151L

我有一个激光驱动器/ TOSA 组合、我使用光学示波器来查看 TOSA 输出的眼图。 我得到了一只眼睛,但定义了眼睛的线条非常粗,我得到了一个不可接受的 BER (使用 Anritsu MT-1000分析仪)。 问题是、我观察到的抖动来源是什么? 是终止问题吗? 是激光驱动器的设置吗? 是布局吗? 以上都是吗?

我正在寻找一种有条理的方法来确定具体问题、以便我可以隔离并解决它。 如果您对诊断此问题有任何建议、请告知我。

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题... 布局建议说,使激光驱动器和 TOSA 之间的连接"尽可能短"。 两者之间是否有不应超过的距离? 我在这里讨论的是10Gbs 的操作。

    谢谢!

    迈克·尼茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    首先、我们应该运行实验或捕获示波器快照、以查看该问题是否与激光驱动器/系统侧或 TOSA 组件有关。  

    其次、我们还应该监控激光驱动器 ONET1151L 的输入、以查看这是发生在系统端还是可能发生在 TOSA 端的激光驱动器接口。

    在确定导致此问题的是应用的哪个部分后、我们可以更加清楚地了解需要重点关注哪些方面以及潜在的根本原因是什么。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

           这是我在 TOSA 输出端记录的眼图。

    为了产生眼图、我在单端口模式下使用 MT-1000以太网测试仪。 该端口连接至测试板。 此测试板也用于其他设计、我们可以看到这些其他设计的近乎完美的眼图。 因此、我们的结论是、测试设置没有问题。

    测试板连接到我们电路板上的 LD/TOSA 和 LA/ROSA。 光输出(TOSA)被分离。 一个输出转到 Berwave 以供眼图使用。 另一个回滚到电路板上的 ROSA、从而完成 MT-1000测试仪的回路。

    您可以看到上面的结果。 该设置会传递数据。 然而,BER 率在 E-5范围内,这是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    链接中达成一致的内容似乎未进行调整-基于您的示波器屏幕截图。 我想知道您是否可以在较低数据速率下运行相同的测试。 然后使用差分高阻抗示波器探头并检查信号路径上的信号。 我认为这可以告诉我们、沿着链路、我们需要进一步进行微调的位置。

    此致、Nasser