This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:Profibus 标准

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176, PROFIBUS, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253080/thvd1450-profibus-standard

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1176PROFIBUS

你好

 

SN65HVD1176和 THVD1450数据表均表示支持 Profibus。

这是否意味着这两款器件都符合 IEC61158-2 Profibus 标准和 Profibus 认证测试规范?

 

此致、

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    这些声明表示这些设备可以支持 Profibus 应用程序、但它们未通过任何类型的 Profibus 合规性测试的具体认证。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特