This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M125:最大 PCB 走线长度

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253385/ds91m125-max-pcb-trace-length

器件型号:DS91M125

大家好、我正在研究一种与插件卡连接的背板设计、该插件卡会生成 M-LVDS 时钟输出。 背板会将信号总线到多个有效载荷插槽。 我想知道 TI 是否有建议在布局期间生成最大布线长度限制。 欢迎提供任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    此器件支持 数据速率高达250Mbps 的 M-LVDS 标准。 最大电缆长度因所需的数据速率以及系统的抖动容差而异。 下表可用作各种 MLVDS 器件、这些器件的布线长度和实现的数据速率的参考:

    如需完整的应用手册、请访问此处。

    此致、

    插孔