This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:LVDS 输出上出现伪影

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1EVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251965/ds90ub948-q1evm-artifacts-on-lvds-output

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

与之相关的人员、  

我正在尝试使用 具有1080p 60Hz 显示器的 DS90UB948-Q1EVM 评估板。 我能够让图形发生器在屏幕上显示图像、但存在一些伪影。 值得注意的是、在屏幕中间有两列水平坐标。 屏幕一侧的图片也出现反相(这可以在生成 VCOM 图形时看到)。

我已经使用以下 LVDS 配置将评估板连接到屏幕:


我正在使用 AUO  G173HW01 V0 显示屏、具有2端口 LVDS 接口。 以下是显示屏连接器的引脚排列:

以下是我使用的 ALP 参数:

 

我当前以开关 S1 (MODE_SEL0)设置为 S1.7 ON 的方式工作、所有其他开关均关闭。 我已经附上了评估板的图像:

您是否对造成伪影的原因有任何了解?  

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从 EVM 的图像中、我可以看到您在 MAPSEL = H 的双路 OLDI 模型中运行。该伪影是否会在 PATGEN 生成的每个图形中出现?

    我查看了显示屏的数据表、发现它旨在支持 Hi-FRC。 在 UB948中有一个选项、可以在寄存器0x29中支持 Hi-FRC。 您能否尝试在该寄存器中启用 Hi-FRC1?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。 工件出现在由 PATGEN 生成的所有图形中。 Hi-FRC1和 Hi-FRC2均已启用、如下所示:  

    我尝试了寄存器3 - 0的所有组合、每一个组合都会产生这些伪影。


    我附加了一个寄存器转储、供您参考、

    e2e.ti.com/.../DS90UB948_5F00_Register_5F00_dump_5F00_072623.zip

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您所连接的图像未显示 Hi-FRC1或 Hi-FRC2已启用。 将需要选中这些复选框。

    此外、您发送的寄存器转储表明您已连接到 ALP Nano 1、这表明您处于演示模式。 当您通过板载 USB 连接器连接到器件时、它应该会显示一个 USB2ANY 器件。

    您在连接后是否看到这种情况?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    数据表和寄存器的说明中都提到、将寄存器0x29的位1或0设置为低电平将启用 Hi-FRC2或 Hi-FRC1、将其设置为高电平将禁用 Hi-FRC2或 Hi-FRC1。 无论如何、我已经完成了 位3、2、1和0或寄存器0x29的16种组合、所有这些组合仍然在屏幕上显示赝像。  

    至于在演示模式下操作、似乎未选中。 我将附上 ALP 软件的屏幕截图:

    希望这对您有所帮助、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    目前我们可以忽略 FRC 控制。 导致伪影的可能原因是 PATGEN 输出和显示之间存在时序不匹配。

    您所使用的显示屏具有以下典型时序特性

    • 总计= 2100
    • Hactive = 1920
    • Hblank = 180
    • 总计=1130
    • Vactive = 1080
    • Vblank = 50
    • 帧速率= 60

    是否在 UB948 PATGEN 中对它们进行了编程?

    同样重要的是要注意、 最小刷新率为50Hz 分辨率。 UB948中的内部时序源的标称值为140MHz、这限制了 PATGEN 的刷新率。 应用手册 SNLA132G 中列出了内部振荡器为140MHz 时、1920x1080时间的刷新率为30.4Hz。 这低于显示器的最低频率50 Hz。

    我建议使用连接到解串器的串行器来生成 PATGEN 或使用外部时序源。 FPD-Link III 串行器 PATGENs 包含更快的内部振荡器。

    此致!

    插孔