This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:支持高达1M 的 I2C 时钟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, PCA9306, TCA9416, TCA9406, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253355/tca9509-i2c-clock-support-up-to-1m

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9617B、TCA9617A 、PCA9306 、TCA9406、TCA9416

您好  

请提供帮助并建议 TCA9509RVHR 引脚至引脚、但 i2c 时钟支持高达1M 产品

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的1MHz I²C 缓冲器是 TCA9617A/TCA9617B。 它们具有不同的特性(无电流源;B 侧的电压偏移)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    正如 Clemen 指出的、我们建议使用 TCA9617B 作为支持1MHz I2C 频率的缓冲器/转接驱动器。

    对于电平转换器、TCA9406、TCA9416和 PCA9306都可以支持1MHz 频率以满足电平转换需求、但不会重新驱动信号。