This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:如果我们有四组 I2C 输出器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TS3A5017-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253246/tca9548a-q1-if-we-have-four-group-i2c-output-device

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A5017-Q1

大家好、

您能帮忙检查一下我们是否有四组 I2C 输出汽车级器件吗? 由于在 TI.com 中、我们只能找到8组 I2C 输出器件。 非常感谢您的帮助检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A-Q1是唯一一款通过汽车认证的 μ I²C 开关。

    您可以使用 TS3A5017-Q1等通用开关、但需要 GPIO 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    克莱门斯在这里是正确的。 TI.com 上列为"汽车认证"的器件是我们 I2C 产品系列中的最新产品。 可以为客户使用8通道器件吗?

    此致、

    埃里克·哈克特