This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:交叉点功能

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253326/ds250df410-crosspoint-function

器件型号:DS250DF410

您好、专家:

我的客户在 EE Switch 中使用 DS250DF410、我们现在遇到一个交叉点功能失败问题。  

问题描述:交叉点模式失败、但 CDR 锁定、0x78为0x30

所做的测试:

  • 在直向模式中、CDR 可以锁定、0x78为0x30、开关芯片端的所有链路都成功完成、可以看到正常数据。  
  • 对于交叉峰值模式、CDR 可以锁定、0x78为0x30、但终端开关芯片无法检测到信号
  • 对于扇出模式、CDR 可以锁定、0x78为0x30、但终端开关芯片无法检测到信号

您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢。  

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉点模式遵循的寄存器。 我们在多个器件中尝试了通道0和1。  

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为了帮助您更好地找到根本原因、以下是我们在交叉点和扇出模式下写入的寄存器、还附加了所有寄存器回读值。  

    e2e.ti.com/.../DS250DF410_4D916E7F_crosspoint_C45B585B6856FB8BD653D37E9C67_.txt

    Br

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    DS250DF410在交叉模式下存在极性反转问题。  当交叉点处于交叉模式时、通过器件的信号极性将反转。

    为了解决此问题、我们建议在器件配置为交叉模式时使用 FIR 滤波器来反转极性。

    请尝试这一点、并让我们知道这是否允许建立链路。

    谢谢。
    德鲁