This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:腔体/皮状体问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253884/sn65hvd78-cavity-pind-question

器件型号:SN65HVD78

请说明该器件是否被视为"腔体"器件。 如果是、TI 是否进行了任何 Pind 测试?

微小噪音检测(粒子冲击噪音检测)

SN65HVD78DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    让我看看与一些内部人员交谈、看看我们有哪些可用的资源。 我还没有看到我们器件的任何 Pind 测试数据、但我们可能会有一些东西。 是否有任何方法可以分享更多关于测试或型腔命名的信息?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有模腔。 模塑化合物会填充一切。

    创建型腔需要额外的努力。 仅在实际需要时执行此操作、例如用于 MEMS 器件。