This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:偏移消除滤波器电容计算

Guru**** 2582895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253876/onet4201pa-offset-cancellation-filter-capacitance-calculation

器件型号:ONET4201PA

如何计算 可选外部滤波电容器(COC)所需的电容? 我仅看到2个值(1) COC OPEN = 25kHz 和(2) COC 0.54uF = 0.8kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    有关3dB 截止频率、请使用以下公式:

    3dB 截止频率= 1/(2*3.14*368*C)。  

    例如 、使用0.54uF 电容器、您将获得.8kHz 3dB 高通截止频率。

    此致、Nasser