This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:IC 将 LDO 和降压输出拉至较低的电压、导致5V 线路中的压降

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, DRV8323, AM26LS32AC, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248847/am26ls32ac-ic-pulling-ldo-and-buck-ouptput-to-a-lower-voltage-causing-drop-in-5v-line

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件:DRV8323AM26C32、AM26LV32

您好!

我们正在使用来自 drv8323 SPI 型号的 Buck 输出,来自 Buck 的电压设计为大约7V,这是给3.3V 和5V LDO。

IC AM26LS32AC 直接连接到该5V 线路、但我们发现该 IC 将线路拉至4.5V 以下、导致 LDO 和降压降压、并且整个5V 线路低于4.5V、这是不可接受的值

您能为该问题提供一些解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8323 LDO 输出无法提供超过30mA 的电流。 AM26LS32AC 消耗的电流为70mA。

    使用更现代的器件、如 AM26C32 (如果您的其他逻辑以3.3V 电压运行、则为 AM26LV32)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    Clemen 正确-电源没有足够的电流来运行此器件。 您可以使用 Clemens 提到的其他器件之一、也可以提高收发器电源树的最大电流输出、这需要重新设计至少一部分电源树。 RS-422器件并不是完全低功耗、因此向其提供适当的电流非常重要。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    drv8323S 具有内置降压稳压器、可提供高达600mA 的电流、如数据表所述。 我们也会通过该驱动器为 STM32 MCU 供电。

    与 AM26LS32AC 一起 、总电流约为140mA、这还不到降压转换器处理能力的一半。

    但是使用不同的电源是一个好主意.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,帕克,

    如前所述、drv8323S 具有可提供600mA 电流的降压转换器、如数据表所述

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    我很抱歉耽误了我的时间—过去几天我不在办公室。  

    可以、600mA 应该足以为器件供电-但是为器件供电的 LDO 的额定电流是否足够高?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的答复

    是它的额定1A 最大值,我认为50%所以500mA 将可用在最坏的情况.

    我使用了 NI 5V 电源中调节性更强的"虚拟工作台"进行了尝试、但没有下降、因此我认为当您使用降压+ LDO 为此线路驱动器提供电流时会发生这种情况

    我将共享原理图的电源部分供您参考。

    https://ibb.co/NSLtYjh -> LDO 部分

    https://ibb.co/Dz6LM1C 线路驱动器部分

    谢谢!

    阿姆里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5398261 说:
    AM26LV32

    你好,克莱门斯,

    AM26LV32似乎令人激动,看起来像是一个替代品。 我们将尝试它、希望这能在我们

    谢谢!

    阿姆里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    如果您有其他问题、请回复。 我现在将关闭该主题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我的问题还没有得到任何答复。 我已经发布了原理图、但没有人建议如何或为什么会发生这种情况。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    抱歉、您之前的回复使您似乎要尝试另一个解决方案。  

    https://ibb.co/NSLtYjh -> LDO 部分

    https://ibb.co/Dz6LM1C 线路驱动器部分

    [/报价]

    您提供的两个链接被我们的软件阻止。 不过、我仍然可以看到您的原理图片段。  

    您可能已经浏览过这个、但您能否将原理图与降压稳压器的框图复查一下、以确保您具有正确的连接?  

    我认为、通过阅读原理图上的节点、您可以实现正确的配置。 您如何选择电感器的尺寸? 您是否能够测量 SW 节点的电流输出以确定消耗的电流量(就在 Cout 电容器之后)?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器器件型号:SLF6028T-150M1R0-PF

    它是一个15uH 电感器、符合数据表建议(我想我使用的是与评估板一样的)。

    抱歉、我们没有测量 Cout 之后的电流、但只测量了大约140mA 的总电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    您能否再次确认您正在使用可实现内部额定电流为600mA 的降压稳压器的正确器件? 此主题中列出的器件 DRV8323S 似乎没有降压稳压器选项。

    此外、您是否尝试过 A-B-A 交换来仔细检查器件损坏? 测试已知可正常工作的另一个 AM26LS32单元、并查看问题是否会跟踪到这两个单元、还是仅检测到其中一个单元。  

    此致、

    泰勒