This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:VCCP 在 VCCI 供电时未上电。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253825/tca6408a-vccp-unpowered-while-vcci-powered

器件型号:TCA6408A

我有一个设计、其中 VCCI 为+3.3V、VCCP 为+1.8V。  通常、VCCP 是断电的、而连接到 VCCP 的 GPIO 端口的外设是断电的。  VCCI 将通电、+3.3V I2C 总线上的其他外设需要工作。

有问题吗?  如果 VCCP 未通电、TCA6408A 会保持 I2C 总线吗?  在 VCCP 关闭时让 VCCI 打开是否会损坏器件?

开启 VCCP 之后、对 TCA6408A 发出复位是否会清除任何问题?   

是否有另一款更适合我需求的器件?

谢谢!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    Unknown 说:
    是否有其他器件更适合我的需求?

    我认为、为 VCCI 供电并使 VCCP 断电时、损坏并不是主要问题。  

    通常、对于 TCA64xx 系列器件、我们建议在 VCCI 之前首先为 VCCP 供电、以防止 SDA 卡在低电平。 如果 I2C 总线确实卡在低电平、我们建议对器件进行上电复位。  

    是否有另一款更适合我需求的器件?

    [/报价]

    如果 SDA 总线从先通电的 VCCI 一直到 VCCP 到低电平、器件复位将有助于解决此问题(将 VCCI 断电至低于 POR 阈值、然后再次上电)。 通常、在应用中、我们还建议将 VCCI 和/RESET 引脚连接在一起、/RESET 通过上拉电阻器连接到 VCCI。  

    ...

    如果您不想处理这些器件中的 POR 电路、则可以升级到清除了此问题的 TCAL64xx、但是、校准版电源电压仅在 VCC 为3.6V 建议运行条件下才能正常运行。

    此致、

    泰勒