This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:DS90UB921-Q1更改显示参数

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253861/ds90ub921-q1-ds90ub921-q1-change-display-parameter

器件型号:DS90UB921-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

嗨、Expert,

我的客户在 工程中使用了 DS90UB921-Q1。 前一屏幕是720p 60fs、但现在参数已更改为 1920x1080 30fps。 我找不到用于更改参数的寄存器。  

在 E2E 上、我发现921不需要任何这样的代码进行初始化。 应用视频并连接 DES 后、它将自动开始输出视频。  

我要求我的客户连接新屏幕方向。 但是、屏幕仅显示部分图片。 您能帮我澄清一下如何更改寄存器吗?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    串行器中没有用于更改分辨率的寄存器、这是像您之前所说的那样自动完成的。

    921连接到了什么解串器? 除此之外、您是否已尝试通过 ALP 中的"Pattern General"选项卡启用 PATGEN、以查看它在新监视器上的显示方式?

    此致!

    卡梅伦·卡尔森