This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:DS100KR800 SMBus 从模式控制寄存器

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253817/ds100kr800-ds100kr800-smbus-slave-mode-control-register

器件型号:DS100KR800

在 SMBus 从模式下使用此器件时、控制寄存器输出自动设置为其默认值、并在复位即 VOD 和 DEM 条件下工作

我们是否需要在0x06启用从寄存器控制以使器件开始运行。

数据表中的措辞有点不确定

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    该器件将在默认寄存器值下运行 、无需修改地址0x06。

    如果需要根据应用要求修改 VOD / DEM/EQ 设置、则必须首先将0x06[3]设置为高电平。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢