This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:tusb8044

Guru**** 2778705 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253499/tusb8044a-tusb8044

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

您好

 请帮助支持并提出规格和设计建议。

您是否可以推荐具有2个端口的集线器?

您可以看到我们的原始计划、如下图所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TUSB8042作为可能的解决方案、 https://www.ti.com/product/TUSB8042

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    您是否会告知不同之处、建议使用哪一个?

    我们的应用如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从方框图来看、似乎您计划使用两个端口作为 USB3、两个端口作为 USB2。 在这种情况下、我推荐使用 TUSB8044A。

    谢谢

    大卫