This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:失效防护功能在我的某些电路板上不起作用。

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, SN75LBC173A, SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253893/am26ls32ac-the-fail-safe-does-not-work-on-some-of-my-boards

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件:SN65LBC173A、AM26LV32、SN75LBC173A

我使用的是 AM26LS32ACPWR。   A 和 B 输入之间有一个100欧姆的端接电阻器。  当这些输入悬空时、 由于该器件中的失效防护功能、我预计 Y 输出会变为高电平。  但是、在某些电路板上、Y 输出为低电平。  除了在 A 和 B 输入上添加上拉/下拉电阻器之外、我可以做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:

    失效防护设计可确保在输入处于开路状态时、输出始终为高电平。

    如果输入与端接电阻器连接、则它们不会开路。

    您不仅需要具有开路失效防护、还需要具有短路和端接失效防护的接收器、例如 AM26LV32 (但不是 AM26 LV32E‍)或 SN65LBC173A/SN75LBC173A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Charles

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特