This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:一些问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254309/ds560df810-some-questions

器件型号:DS560DF810

 DS560DF810的 VCO 是需要串行器/解串器数据输入(RX CDR)才能运行、还是可以独立运行?

2.  DS560DF810的数据传输速率能否设定为任意值?

3. PRBS 发电机能否独立工作(无需 RX 输入)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) VCO 需要数据输入才能工作、并且无法独立工作。

    2) 2)数据速率不能设置为任何值。  特性: 所有通道均可独立锁定19.6GBd 至28.9GBd 的 PAM4和 NRZ 数据速率(包括1/2和1/4子速率)。

    3) 3) PRBS 发生器需要输入才能工作。

    谢谢。
    德鲁