This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:如何使用1个 MII 接口控制2个端口?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251907/dp83849c-control-2-ports-with-1-mii-interface

器件型号:DP83849C

客户正在使用具有一个内置 MAC 的 MCU、但他们的应用需要使用2个10/100Mbps 的以太网 RJ45连接器。 DP83849双端口是否都可以通过一个 MAC 接口进行控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户需要在 MCU 中具有两个 MAC 接口才能使用使用使用此器件的两个 RJ-45连接器:

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我是否可以向客户建议任何解决方法?  

    如果没有、我们是否推荐针对此用例的竞争对手器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于客户用例、交换机可以工作、而 TI 没有任何独立的以太网交换机产品。

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rahul、

    感谢您的回复!

    查看 本应用手册、参考第2.2节(端口交换)、这似乎意味着客户能够动态地更改与 MAC 连接的端口。 希望我不会遗漏一些内容、但听起来我应该能够推荐这款产品作为以太网交换机的替代产品、只要客户愿意在其应用软件中处理端口交换。 您可以确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您重新打开此主题。

    可以、此部件支持客户请求的模式、该应用手册是非常有用的资源。

    另请注意、这是一个非常旧的组件、对于此器件、我们的支持、资源和专业知识非常有限。

    此致、
    拉胡尔