This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:请求数据表中缺少参数:USB VBus 监视器检测有效的阈值。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253301/tusb8041a-request-for-a-missing-parameter-in-datasheet-usb-vbus-monitor-detection-valid-theshold

器件型号:TUSB8041A

您好!

TUSB8041A 数据表不提供有关在"VBUS 检测"监控块中检测有效 USB VBUS 电压的确切阈值电平的信息。

您能否使用 VBUS 有效阈值的最小值/典型值/最大值提供其确切值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约为0.35v。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的提示反馈、您能否准确提供此参数的最小值/典型值/最大值? 由于我们怀疑某些 器件用于此阈值检测时电压接近0.45V、因此我们需要获取确切的值来帮助我们进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚尼克:

      这是一个非常旧的器件、我们找不到原始验证数据、因此我们无法获取 min/ttyp/max 数据。

     那么您不能更改外部电阻器来获得更高的电压呢?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以更改外部电阻分压器、但在此之前我们在寻找准确的数据。 如果您没有这方面的数据、我们将找到另一种方法来解决这一问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚尼克

    TUSB8041A 数据表中提供了最小值和最大值、如下所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、谢谢您、但这不是我要寻找的价值。 这是输入端允许的电压范围、但我要寻找精确的阈值、其最小值/典型值/最大值用于检测有效的 VBUS 值( 输入低电平(0)与输入高电平(1)的电压阈值)。 可能是电压比较器输入、我们需要知道什么是比较器基准电压和容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚尼克

    我很抱歉我的误解。

    我去寻找 USB_VBUS 上的信息、但是也找不到。

    谢谢

    大卫