This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:应用 TUSB501 (转接驱动器)时有关放置的查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254078/tusb501-inquiries-about-placement-when-applying-tusb501-redriver

器件型号:TUSB501

您好、TI 专家。

客户正在审查开发中的 Kiosk 是否使用 TUSB501。

客户在应用 TUSB501 (转接驱动器)时对放置方式有疑问。

终端/设备的结构如下:

客户希望通过"sub-PCB 的 BtoB con←FPCB→BtoB con "在 USB3.0和千兆以太网连接之间使用主 PCB 的4通道 USB 集线器的 USB3.0线路。

q1) 准确使用 EQ、DE、OS 以及如何选择设置值?

Q2) 客户询问执行 PCB 布线时 TUSB501 (转接驱动器)应靠近 TX+/RX++线的哪一侧。

(USB3.0转接驱动器的安装位置(哪一侧应安装在更靠近主机的位置或 B 到 B 连接器的位置?)

Q3) 请检查是否有指南文档?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的回答、

    q1) 准确使用 EQ、DE、OS 以及如何选择设置值?

    首先可从前置通道(USB 源和 TUSB501之间)和后置通道(TUSB501和 B 到 B 连接器之间)的插入损耗估算 EQ、DE。 EQ 需要匹配前置通道的插入损耗、DE 需要尽可能匹配后置通道的插入损耗。 但是、需要根据 USB 合规性测试结果对 EQ、DE 和 OS 进行微调。  

    Q2) 客户询问执行 PCB 布线时 TUSB501 (转接驱动器)应靠近 TX+/RX++线的哪一侧。

    (USB3.0转接驱动器的安装位置(哪一侧应安装在更靠近主机的位置或 B 到 B 连接器的位置?)

    转接驱动器的位置取决于前置通道和后置通道的插入损耗。 一般准则是将其放置在更靠近 B 至 B 连接器的位置。

    Q3) 请检查是否有指南文档?

    请参阅该链接 https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-signal-conditioning1.html 和该链接 https://www.ti.com/lit/wp/slla421/slla421.pdf。

    谢谢

    大卫