This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:问题:USB 3.X 集线器未在端口复位失败状态下连接、且2.0已成功连接。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM, TUSB8042, TUSB8041A, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252674/tusb8042a-problem-usb-3-x-hub-is-not-connected-in-the-port-reset-failed-state-and-2-0-is-connected-successfully

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041A、TUSB8041、TUSB8041EVM 、TUSB8042

尊敬的技术顾问

我们从 TI 收到了 TUSB8041A 芯片的电路图、并且还购买了参考板(TUSB8041AEVM)。

采用与 TUSB8041AEVM 相同的设计、我们在 PCB 上安装了 TUSB8042A 芯片。

当将此板连接至 PC 时、USB2.0集线器被成功连接。 (我们已在 Windows 10设备管理器中选中。)

但是、3.x 集线器会显示消息"port reset failed"且 is not connected。

当然、即使3.0器件连接到该端口、也不会连接到 PC。

预计会出现哪些问题?

感谢你的帮助。

此致、

Wonhwi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonhwi:

      您是否将散热焊盘焊接到 GND? 您的 MENA 原理图与 TUSB8041相同?

       您在哪里订购了 TUSBB8042?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brian

    我将散热焊盘焊接到地。

    原理图与 TUSB8041EVM 相同。

    我从韩国电子元器件分销商的 PlanBnet 订购。

    我制作了10块 PCB、它们都有相同的问题。

    此致、

    Wonhwi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能拍照设备代码吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备代码是什么意思?

    此致、

    Wonhwi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonhwi

    您可以拍摄 TUSB8042顶部的图像、其中将包括器件代码。  

    您是发现 EVM 还是您自己的设计存在问题? 有没有机会分享您的原理图供我审阅?

    谢谢

    大卫