This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]我的 ESD 二极管应该是多大的电容?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1, ESD2CANFD24-Q1, ESD122, ESD2CANXL24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254476/faq-what-capacitance-should-my-esd-diode-be

主题中讨论的其他器件:ESD2CANXL24-Q1、ESD2CAN24-Q1 、ESD2CANFD24-Q1 、ESD122

选择具有寄生电容的二极管时、应考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关大多数接口的电容建议概述、请参阅 此 E2E 帖子。

      

    在选择 ESD 二极管的电容时、需要考虑两个方面:系统总电容预算和二极管的插入损耗。 在许多应用中、如果二极管的电容过高、二极管可能会影响系统在正常运行期间的信号传输。

    请注意:诸如 USB 的 Vcc 线路等电源线路通常不需要电容、这是因为它们不承载高速信号。

     

    系统电容预算:

    必须考虑特定系统的总电容预算。 即使数据线的最大数据速率较低、布线上的其他元件也会增加线路上的总电容、从而影响 ESD 二极管电容的选择。

    对于 CAN 接口、CAN 保护器件可根据 ESD 插入损耗图(详见下文)提供更高的速度。 但是、必须考虑总 CAN 总线电容、包括布线、连接器和其他元件、尤其是电容限值标准化时。 为了提高设计灵活性、是否建议 ESD 二极管具有较低的电容、通常低于30pF 范围。

    TI 的 ESD2CAN24-Q1、ESD2CANFD24-Q1和 ESD2CANXL24-Q1分别具有3pF、2.5pF 和1.7pF、可提供超低电容。

     

    CAN 器件

    速度(Mbps)

    线路电容(pF)

    IEC 61000-4-2接触(kV)

    钳位电压(V)

    ESD2CAN24-Q1

    < 1

    3

    30

    35

    ESD2CANFD24-Q1

    < 5

    1.6

    25

    36

    ESD2CANXL24-Q1

    < 20

    1.1

    20

    38

      

    插入损耗:

    对于高速接口、必须查看器件数据表上的插入损耗图、以验证电容是否符合数据线额定频率。  请注意、高电容器件的数据表中未包含插入损耗图。 数据线频率不应超过图中的-3dB 点、以确保正确的信号传输。 对于 下面的 ESD122图、建议的最大频率约为16GHz。

     

    如果接口的最大频率未知、则可以接受将数据速率除以2倍以获得粗略的频率估算值。 例如、以使用 ESD122 (0.2pF)的 USB 3.2第2x2代接口为例。 两条通道的最高额定速度为20Gbps、这意味着每条通道的速率最高为10Gbps。 通过这种近似计算、每个通道的最大频率约为5GHz、在以下 ESD122的-3dB 范围内。

    为了进一步验证接口的 ESD 二极管、眼图测试可确保上升和下降时间保持信号完整性。  眼图上升和下降时间的降级是电容的增加引起的。 在下面的前两个图像中、测试通过、而最后一个图像的上升和下降时间是不可解密的、迫使它不合规。

    更多有关 USB ESD 保护的信息、请参阅 此应用简报

     

    其他资源