This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:接收器电气特性

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254369/max3232-receiver-electrical-characteristics

器件型号:MAX3232

大家好、

我使用 MAX3232IPWR。 数据表中给出了典型驱动器输出电气特性、即+/- 5.4V。同样、我想了解该器件的典型接收器输入特性、但数据表中并未给出这些特性。

谢谢。

克希蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入特性在数据表的第6.7节中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这些是输入迟滞阈值。 按照我的理解、接收器将在 RIN 处接收 RS-232电平的信号、即+/-25V 电压、并在 ROUT 处提供数字逻辑电平的输出。 但+/-25V 是绝对最大额定值。 我想知道典型输入特性。

    谢谢。

    克希蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 VIT+和 VIT值就是输入切换的位置。 任何高于 VIT+的电压都将被读作空白部分、任何低于 VIT−的电压都将被读作标记部分。

    输入引脚上的电压由驱动总线的另一个器件决定、因此 MAX3232无法指定其典型值。

    RS-232规范要求电压介于±3V 和±15V 之间、但 MAX-3232输入也设计为适用于反相 TTL 信号。