This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:需要远程唤醒功能并启用 U1/U2

Guru**** 2783725 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234590/tusb9261demo-need-remote-wakeup-functionality-and-u1-u2-enabled

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261ash

大家好、

最近、我们购买了一些 TUSB9261演示板、我烧录了1.04固件版本、但当我使用 USB3CV 工具运行 U1/U2测试时、报告显示 TUSB9261无法进入 U1/U2状态。

我在 TUSB 论坛上找到了类似的文章: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980613/tusb9261demo-tusb9261-demo-board-with-function-remote-wake-and-u1-u2-enabled

您能帮助我们了解如何启用 U1/U2功能和远程唤醒功能吗?

谢谢。

沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它提到了启用 U1/U2时有勘误表、您不介意吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    它提到这是间歇性问题、对吧? 我认为这对我们来说是没问题的。 如果遇到任何问题、我们将再次回滚到正常工作的固件。

    您认为上述方法存在任何问题吗?

    此外、为了提醒我们还需要启用远程唤醒功能、我们曾尝试 在描述符文件中启用它并保存文件、但这样做是不起作用的。 请告诉我们、是否有其他方式、或者这是唯一的方式、我们可能错过了一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

       您的方法对我来说很好。

      对于远程唤醒、不确定原因不起作用。 更改后是否重新引导系统?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次检查一下、我 稍后会让您知道该行为。

    那么要遵循的程序是下面的一个仅是正确的吗?

    1)启用从"高级描述符文件"远程唤醒并保存 desc 文件。

    2)转到"选项"并选择"获取 desc 文件",然后加载保存在 prev 中的文件。 步骤。

    3)重新启动 PC 并检查"高级描述文件",它应该启用远程唤醒。

    我的行为是否有误?

    此外、由于 没有接口按钮(例如、在鼠标上、我们可以单击鼠标并执行远程唤醒)、我们如何检查此器件上的远程唤醒功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程序看起来正常。

    我有一个相同的问题:为什么需要启用远程唤醒功能?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在 USB3CV 中运行一项测试、其中需要一个支持远程唤醒的器件(不是 LS/FS HID 器件、而是支持 SS 远程唤醒的器件)。由于 TUSB9261确实支持远程唤醒、因此我们希望使用该器件运行该测试。

    同时、如果 U1/U2固件已就绪、您可以将固件发送给我们吗?

    谢谢。

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求,我将它发送给您

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成、接受请求。

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以发送固件吗? 我已接受请求。

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将 发送给您的私人消息。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我尚未收到 U1/U2的固件。 如果已经准备好了、您可以将其发送给我吗?

    另外、您可以告诉我们应该如何处理远程唤醒问题?

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是典型的集线器设备、我来看看9261是否支持远程唤醒。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以告诉我们吗? 如何从 TUSB9261触发远程唤醒 .从 TUSB926x 闪存刻录机中、我们可以看到远程唤醒功能已启用。 但由于没有接口按钮、我们如何触发该器件的远程唤醒?

    我们需要尽快获得此信息、因为我们因此无法进行验证。 您可以补充一下吗?

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

       在固件中,GPIO3被配置为远程唤醒。 您是否能够在您的系统中访问 GPIO3?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Brian。

    在 USB3CV 测试以下运行时、我们需要启用此功能。 由于我们没有连接 JTAG 与外设的选项、因此我们不知道如何从固件上拉该 GPIO 引脚。

    您可以分享如何进行此操作的过程吗?

    此致、

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      启用从 闪存燃烧器的高级描述符编辑器远程唤醒后、需要在 CV 测试期间为 GPIO3发送低电平信号。

    我们使用 EVM 上的开关进行远程唤醒测试。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    我们在早些时候运行 CV 测试时尝试了此按钮、它对我们不起作用。从指南中、我可以看到它是 FW dependednt。

    我们当前使用的固件是您发送给我们并启用了 U1/U2的固件。 不知何故、我无法在此处附加文件。

    您可以在终端处查看是否受支持?

    此致、

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查并尽快告知您。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您有机会了解一下吗?

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将查看并告诉您。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请在您获得一些信息后立即通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试了 EVM 对接失败、我们将检查是否有可通过固件启用它的选项。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Brian。

    请在找到工作程序后立即通知我。

    此致

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      看一下我们自修订版0.95以来在固件中禁用了远程唤醒。 我们尝试寻找旧版本。

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    噢! 多高? 我 看到前一个类似的线程寄存器具有相同的远程唤醒和 U1/U2要求

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980613/tusb9261demo-tusb9261-demo-board-with-function-remote-wake-and-u1-u2-enabled

    我看到它已关闭、但我不确定提供了哪个固件以及到底是什么 解决了他们的问题。

    只是让你知道,万一它可能会帮助你 在 someway .

    但请尝试尽快在启用 U1/U2和远程唤醒的情况下发送一些固件、因为因此我们的一些验证被阻止。

    谢谢。此致、

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      这个旧 ticket 主要讨论 U1/U2问题、而不是远程唤醒。

    最佳

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    好的,我可能错了。 BTW、是否找到了同时启用了远程唤醒和 U1/U2的旧版本?

    请尝试尽快提供、因为此问题完全阻止了我们运行 USB3CV 测试。

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

       我们仍然尽力找到它。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们知道 GRL (认证实验室之一)使用同时启用远程唤醒和 U1/U2的0.99固件。

    您能否查看该版本、因为如果从0.95固件起删除支持、他们如何在0.99固件版本上启用它?

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      您是否试用了0.99固件? 我们 只能在1.00之后发现修订版本

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 Brian、我们没有它、我们有器件最初存在的默认1.05版本、除了 TU 之外、我们只有您为 U1/U2提供的固件、这是1.05的改进版。

    我们希望您的团队能够提供此固件、以便我们也可以在我们的器件上尝试一次。

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      L 将再次要求软件工程师检查。 我们继承了 其他 组的软件

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    有更新吗?

    由于此限制、我们完全被阻止。

    此致、

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath:

      我们只能找到0.98版本。 如果您仍需要、我可以发送版本0.98或0.99。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,布赖恩。 我们可以试一下。 请向我发送固件版本0.99。

    但它是否启用了该远程唤醒功能?

    此外、我们还收到了一个用于 UASP 支持的固件和一个用于 U1/U2支持的固件。

    您能否提供此0.99固件、并在此固件本身中启用了 UASP 和 U1/U2支持?(还请在0.99上检查远程唤醒支持)

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将发送给您的私人消息。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请。

    谢谢。

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    已获得固件。 对您进行检查和更新。

    此致、

    沙拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!