This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:是否可以使用原始供应商 ID

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253150/tusb4041i-is-it-possible-to-use-original-vendor-id

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TUSB4041I 并有一个问题

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TUSB4041I 的供应商 ID 在数据表的第17页描述为0451h。
是否可以使用此供应商 ID (0451h)来控制我们公司制造的设备?
从不从外部输出供应商 ID 信息。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一三

    是的、对于 USB 集线器、客户通常会使用器件的 VID/PID。 如果客户不希望将其产品标识为 TI 器件、而是希望使用其自己的公司 VID、则可以选择更改此名称。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我了解客户可以使用默认 VID/PID。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市