Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A
您好!
在某种电路中 使用 PCA9544ARGYR、在两个不同电路板中使用三个不同的单元(一个 PCB 中两个单元、第二个 PCB 中一个单元)进行测试后、结论是以某种方式没有要点。 我想确认要使该扩展器正常工作所需的裸机配置是什么?
- 所有中断都不是悬空的。
- I2C 主器件上有一个2.2k 欧姆的上拉电阻器、但。
- Vdpum = 3.3V
已使用示波器来测试数据是通过正确的总线发送的(在电路中有多个 i2c)、并且信号的完整性是可以接受的、这意味着用于确定逻辑1或0的逻辑电平在范围内。
问题在于、一旦所有这些组件都完成汇编、就会发出以下命令:
sudo i2cdetect -r -y <i2c-bus>
i2c 扩展器没有响应。
对可能发生的情况有任何想法吗?