This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75110A:传统差动总线驱动器的替代解决方案。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255073/sn75110a-replacement-solution-for-legacy-differential-bus-driver

器件型号:SN75110A

根据 TI 产品停产通知20230516001.3、SN75110AD 将停产、最晚可采购日期为2023年11月。 我的团队正在研究的一个传统接口产品使用该器件与合用线(多节点)总线上的传统设备进行通信。 TI 建议使用 SN65C1167ENSR 作为替代产品、但此器件不支持与 SN75110A 相同的驱动特性(恒流、低/三态差分)。 我可以选择使用军用 封装(不同的封装外形、更高的成本)、由于封装尺寸的变化、这需要大量重新设计系统。 TI (或任何人)是否有工作方式与 SN75110A 更相似的器件? 所需特性:

  • 差分输出
  • 输出三态或驱动低电平(12mA 恒定电流)
  • 输出能够驱动到低于接地值(SN75110A 使用-5V 电压轨执行此操作)
  • 相似的传播延迟特性
  • 类似的共模特性
  • 启用/禁用控制
  • 封装尺寸相似(SOIC-14)
  • 理想情况下、使用相同的引脚排列(尽管我不希望这符合实际)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有类似的替换。

    我建议利用最晚可采购期限来获取所需数量的器件。 下一个最佳选择是通过分立式组件构建您自己的驱动器。