This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A

Guru**** 2927850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254502/tca9543a-tca9543a

器件型号:TCA9543A

尊敬的团队:

我们在设计中使用该 TCA9543 I2C 多路复用器。

我们是否需要为从通道1和2输出侧的 I2C 线路(SDA 和 SCL)提供外部上拉电阻器。

或 在内部集成了 I2C 线路的上拉电阻器? 是否足以使 IC 正常工作?

谢谢。

Sathya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    如果该侧没有来自器件的内部上拉电阻器、则器件次级通道上需要一个外部上拉电阻器。

    实质上、引脚 SDA/SCL、SD0/SC0和 SD1、SC1都需要上拉电阻器。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:  

    谢谢你的答复。  

    因此、可以确定 I2C 多路复用器没有任何内部 pullu。

    我将为 I2C 多路复用器的输入侧和输出侧添加外部上拉电阻器。  

     回答错误时正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    正确、TCA9543中没有内部上拉电阻器。 如果在没有上拉电阻器的情况下使用它、您的电压可能会浮动到次级通道上的 Vcc-1V。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该多路复用器通过将外部上拉电阻器连接到高于 VCC 的电压来实现电平转换。 如果使用内部上拉电阻器、这将无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢他们的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!

    在多路复用器 IC 中验证 CCI I2C 线路时、软件端是否需要注意任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 CCI 这一术语、您尝试验证的具体内容是什么?

    从软件的角度而言、我建议在写入 TCA9543A 后始终执行停止条件、以确保执行您启用/禁用的通道。 如果在总线上执行重复的启动条件、器件不会执行写入、而是会等待停止条件来执行启用/禁用命令。

    -鲍比