This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:I2C 辅助模式

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254597/ds320pr810-i2c-secondary-mode

器件型号:DS320PR810

您好!

在图8-4中、对于16通道/i2c 次级模式、MODE 引脚需要59k Ω。

然而、在引脚说明中、MODE 引脚对于 I2C 次级模式需要24.9k Ω。

您能解释一下它们为什么不同吗?

将外部 I2C 连接到转接驱动器 SCL/SDA 后、转接驱动器的 SCL/SDA 处于下拉状态。

您能否针对此问题提供任何指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅 MODE 的引脚描述、以便为器件配置正确的自举设置。 图8-4引用了不正确的自举值。

    对于 DS320PR810的 I2C 次级模式、正确的电阻器自举设置为24.9K 至 GND。

    此致!
    大卫