This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC OVP 搭接

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254960/tpd2s300-cc-ovp-detatch

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TPD6S300、

大家好!

在 TPD6S300的数据表中有一节9.2.2.5详细说明了 FLT 引脚、其中提到它将 FLT 信号传递给 PD 控制器  、或暗示 TPD6S300可以强制分离-我的问题 是 TPD2S300是否具有相同的功能?

换句话说、如果发生 OVP 事件、2S300是否会强制分离?

谢谢。

弗雷泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅时序要求中的过压保护部分。  您可以在 TPD6S300中看到21ms 的最短时间、以在发生 OVP 事件时强制分离(仅建议用于 UFP)。  TPD2S300通常约为30-200us、需要使用/FLT 引脚。

    换句话说,如果发生 OVP 事件,2S300是否会强制分离?

    否。  2S300不会强制分离。

    此致、
    克里斯