请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD2S300 主题中讨论的其他器件:TPD6S300、
大家好!
在 TPD6S300的数据表中有一节9.2.2.5详细说明了 FLT 引脚、其中提到它将 FLT 信号传递给 PD 控制器 、或暗示 TPD6S300可以强制分离-我的问题 是 TPD2S300是否具有相同的功能?
换句话说、如果发生 OVP 事件、2S300是否会强制分离?
谢谢。
弗雷泽