This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:关于 TSER953的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250847/tser953-question-about-tser953

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

您好:

对于 TSER953和 TSER954、这两个芯片能否支持50m MIPI 摄像头? 例如 OV50H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 通常、TSER953可以支持在其指定带宽内运行的任何摄像机。  TSER953可支持4个 CSI 数据通道、每个通道的速率高达832Mbps。 因此、如果使用全部4个通道、则可支持的总带宽为3.328Gbps。  可使用计算应用的总吞吐量:

    视频吞吐量= HActive x VActive x (帧速率) x 每像素位数 x 开销(如果未知、假设为25%)

    如果该公式返回小于3.328Gbps 的值、则 TSER953和 TDES954器件将是适合该应用的可行解决方案。  

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darrah:

    感谢您的答复。 客户的需求是支持50米。 理论上,正如你所说,它应该与像素无关。 这是串行反序列化的过程、像素也是数据。 所以客户觉得应该能满足需求。 但是终端机和 TI 的朋友说、因为数据是逐帧传输的、而且带宽只有4米、这是不够的、所以只能支持400瓦的像素、不能支持50米的摄像机。 目前还没有能够支持10m 以上的 SerDes、所以我想和大家再次确认一下、这款芯片能否支持50m 像素摄像头。

    如果是8位图像,则为5千万*(R) 8*(G) 8*(B) 8* 1fps/(1024*1024*1024*1024)=1.11Gbps
    Tser953、4通道可传输4.16Gbps
    理论值的80%也是3.328Gbps。
    我不知道该算法是否有问题?

    具体来说、我想问您有关情况。 需求是收集50m 原始图片。 根据前面的公式,如果是一个8位图像,则从理论上可以达到5000万*(R) 8*(G) 8*(B) 8* 1fps/(1024* 1024* 1024)=1.11Gbps。 请帮助了解该计算是否有任何问题、以及它是否能够以这种方式传输。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    像素与确定是否支持特定摄像头相关。  在公式中:

    视频吞吐量= HActive x VActive x (帧速率) x 每像素位数 x 开销(如果未知、假设为25%)

    HActive 是指水平有效像素的数量、VActive 是指垂直 有效像素的数量、帧速率是每秒帧数、每像素位是特定于数据类型、而开销是指所有 CSI 开销和视频消隐行。 这些变量中的每一个都取决于特定的成像仪和整个系统的配置。 为了确定是否支持特定摄像头、需要考虑这些变量中的每一个。  

    例如、如果使用 RGB888且分辨率为1920x1080且30fps (每像素数据类型24位)的摄像头的总吞吐量为:

    1920*1080*30*24*1.25=1.866Gbps

    由于1.866Gbps 处于 TSER953的3.328Gbps 带宽限制范围内、因此将支持该速率。 没有相机的具体细节,这个等式不能计算,但考虑到50MP 是相当大的分辨率, 很可能 TSER953将不能支持这么大的带宽。 此外、虽然 TSER953使用4.16Gbps 线路速度、但只有3.328Gbps 可用于传输视频数据。 其余的带宽用于其他数据、例如 GPIO、I2C、诊断等。因此、传输的总视频数据必须保持在3.328Gbps 以下。

    5000 million*(R)8*(G)8*(B)8*1fps/(1024*1024*1024)=1.11Gbps

    1024在您的计算中代表什么? 此计算似乎未遵循上面的带宽等式。 要计算带宽、请使用上面列出的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darrah:

    1024是单位转换
    客户的带宽等式为:8192*6144*1*24*1.25=1.51Gbps
    其中、拍摄的是照片、而不是视频、因此它是一帧
    另外、我想问一下、延长距离可以有多少米? 1.5米是否正常?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、如果使用 RGB888 (或任何其他每像素24位数据类型)在1fps 时分辨率为8192 x 6144、则计算是正确的

    8192*6144*1*24*1.25=1.51Gbps

    唯一需要注意的是、传输数据需要多个 CSI 通道、因为每个通道只能支持832Mbps 的速率。

    关于延长距离、您是否想知道 TSER953和 TDES954之间的电缆距离? 如果是、最大电缆长度 会因 系统、电缆质量、环境等因素而异。 不过、我们经常会看到器件的长度在10m 或15m 以上、因此应该可以达到1.5m。 最重要的是必须遵循所有通道规格和限制。