This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:更多扩展端口

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254461/tcal9539-q1-more-expansion-ports

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A-Q1

大家好、

因为我的客户想要设计将需要大量 GPIO 端口的车身控制模块(BCM)。 我们的解决方案是否具有 比 TCAL9539-Q1更多的扩展端口?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有更多 GPIO 的符合汽车标准的扩展器。 您可以‍在同一总线上组合多达四个 TCAL9539-Q1、还可使用 TCA9548A-Q1等多路复用器来创建更多总线段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正如克莱门斯指出的,我们 目前没有超过16位的 IO 扩展器,符合汽车标准。 解决方法是并行使用多个。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释 Clemens 和 Bobby。

    Br、

    吉米