This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:VIL 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254817/sn65hvd01-question-for-vil

器件型号:SN65HVD01

高支持、

我们 在我的项目中使用 SN65HVD01 IC、我们将生成信号并连接至 SN65HVD01的引脚5。

根据 IC 规格、VIL 范围为0~0.3*VL (VL 为3.6V)=> 0~1.08V、我们按如下方式测量波形:

如果我们使用 示波器的"最小值"、该值为-0.18V、将超出规格要求。

因此、我们想要确认、SN65HVD01 规格要求是示波器的"最小值"或"低电平"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一点过冲/下冲是无害的(并且可能是测量伪影)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明东:

    Clemens 是正确的-有一点过冲/下冲是无害的、可能是一种测量伪影。  

    随后说:

    逻辑输入引脚(如引脚5)上的绝对最小值为-0.3V、因此-0.18V 大于绝对最小值 、这样器件就不会损坏。  

    2. VIL 规格是一项建议。 条件、因此它将比绝对最大值/最小值条件严格一些-但是低下冲不会导致错误位-器件仍会将其读取为低电平。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森