This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:驱动强度与温度间的关系

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254262/am26lv31-drive-strength-vs-temperature

器件型号:AM26LV31

您好、TI 专家。

您能提供以下信息(图)吗? 驱动强度与温度间的关系 作出改进。 我怀疑在负温度下驱动强度会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanath:

    我们没有该数据曲线。

    在整个温度范围内、确保该器件在100欧姆负载范围内的差分输出幅度电压(|VOD|)最小为0.95V。  

    您需要测量输出端的电压、负载和工作温度?  

    一般来说、随着温度升高、输出阻抗随温度降低而增大、驱动强度通常位于较高温度转角处、而不是较低温度转角处。  

    如果您提供您要对输出进行测量的方式和内容、我可以告诉您所看到的内容是否符合预期、或者至少是否有任何故障/损坏指示。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森