This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:何时会使带 R 的器件停产?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254202/sn75160b-when-devices-with-r-will-be-eol

器件型号:SN75160B

您好!

SN75161BDWR 和 SN75160BDWR 将在发布 PCN 时停产?

以下主题说明带有"R"的器件也将是 EOL。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235932/sn75160b-discontinuance-of-select-rs485-devices-pdn-20230516001-3-sn75160b-sn75161b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75161BDWR

但是、它在 TI HP 上仍然处于活跃状态。

我想知道 PCN 何时发布或者何时在 HP 上将其更改为 LTB。

因为客户认为他们可以购买带有"R"的设备。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    目前、我们没有为此器件设置的 EOL 日期、这些器件目前仍在使用中。 它们最终将会如上一篇文章中所述的 EOL -但它们与非 R 版本的 EOL 计划不同、因此我们目前还没有设定日期。 建议尽快备货、因为我认为这款器件的剩余时间不会比非 R 版本长。  

    此致!

    帕克·道德森