This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 等级(P/N:SN65LBC179QDR)

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551, SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254777/esd-ratings-p-n-sn65lbc179qdr

主题中讨论的其他器件:THVD1551SN65LBC179

大家好、好。

P/N:SN65LBC179QDR

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是 Panasonic。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表是 SLLS173G - 1994年1月- 2022年10月修订。)

此致、
Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San、

    感谢您与我们联系。

    它在生成的鉴定摘要中以这种方式显示的原因是、SN65LBC179Q/SN65LBC179不具有 ESD 的 HBM/CDM 额定值。 后续器件是 THVD1551、这是一个引脚对引脚元件、提供集成的 ESD 和 EFT 保护以及扩展的电源电压范围。 如果需要 ESD、我推荐这款较新的元件。

    此致!

    丹尼