This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254827/tca9543a-tca9543

器件型号:TCA9543A

大家好、我们需要在软件方面的支持来验证 TCA9543A 多路复用器中的 I2C 线路。

我们使用 CCI I2C

我们能够检查输入 I2C 线路是否在 Saleae 中出现。 输出侧通道未检测到任何东西。

任何事情都需要我们来照顾。

谢谢。

Sathya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、所有八个下行通道都被禁用。 您是否配置了交换机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们配置了 I2C 多路复用器、检测到多路复用器 IC。 检测到输入通道。

    输出通道0和通道1未出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试启用了通道1,它没有检测到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您读取多路复用器的配置寄存器时、您得到了什么值?