客户在交流逆变器应用中将 DP83822用作 EtherCAT 的 PHY。 但是、他们将评估和测量 近端串扰 (NEXT)、远端串扰(FEXT)以及实际电机系统的眼图。
客户不熟悉这些测试参数规格。 这些参数是否有标准指南或规格? 非常感谢。
此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
[quote userid="13310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252706/dp83822i-crosstalk-and-eye-diagram 客户在交流逆变器应用中将 DP83822s 用作 EtherCAT 的 PHY。 但是、他们将评估和测量 近端串扰 (NEXT)、远端串扰(FEXT)以及实际电机系统的眼图。 [/报价]为什么 EtherCAT 需要这些测试? 我的理解是、这些测试需要用于电缆而不是 PHY、我的理解是否正确?
以下文档将介绍如何执行 DP83822合规性测试:
https://www.ti.com/lit/an/snla266/snla266.pdf?ts=1690396295861&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
此致、
拉胡尔
您好、Brian、
以下是一些可帮助客户进行原理图和布局设计的附件:
DP83822_-Schm_Checklist_StrapTool.xlsx
IndustrialPHY_Layout-Review-Checklist.xlsx
100Base-TX 的 PMD 输出范围应该可以在数据表的7.5 (电气特性)中获得。
100Base-TX 的眼图模板也将由运行合规性测试的范围自动检查。
此致、
拉胡尔