This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB8041、USB8041A、USB8042和 USB8042A 之间的区别是什么?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A, TUSB8042, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255177/tusb8042a-what-is-difference-point-between-usb8041-usb8041a-usb8042-and-usb8042a

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8041ATUSB8042

大家好!

我的一位客户正在考虑 将 USB8,041,8041A、8042或8042A 之一用于其新产品。
他们希望将该器件用作5Gbps 4端口 USB3.0集线器、以连接到 USB-GbE 控制器板和 Type-A 端口。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
USB8041、USB8041A、USB8042和 USB8042A 之间的区别是什么?

问题2.
除了这些器件、您是否有推荐使用的器件?  

非常感谢您的答复。

谢谢、此致、
和也。