This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 硬件设计文件申请

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255298/tusb8041evm-tusb8041evm-hw-design-file-request

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我正在与 TUSB8041进行一个项目、如果有人能分享 TUSB8041EVM 的设计文件、我将不胜感激。 如果可能、我更喜欢 Altium 格式的文件;但是、如果不是、我仍然可以导入它们。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受了您的友谊申请、并以私人 e2e 消息的形式向您发送了 TUSB8041EVM 板级配置文件、您会检查吗?

    谢谢

    大卫