This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:关闭电源

Guru**** 2926610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249478/dp83867cr-powering-down-sequrnce

器件型号:DP83867CR

您好、团队成员:

我收到了客户关于断电顺序的问题。 如果按 VDDA1P8 -> 2P5顺序关闭、是否存在器件损坏等风险?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:

    如果不遵循此过程、则存在风险、因为1.8V 电压可能会对2.5V 电压轨反向供电、从而可能损坏共用2.5V 线路的任何其他元件。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San:

    很抱歉这么晚才回复。 我了解。 感谢您的支持。

    此致、

    马萨