This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424的 IBIS 模型

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255041/thvd1424-ibis-model-for-thvd1424

器件型号:THVD1424
主题中讨论的其他器件: THVD1400

您好、THVD1424是否有宜必思模型? 如果不是、是否有可同时使用的良好占位元件?

谢谢。

布伦丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Brendan、

    我们有一个可用于 THVD1400的 IBIS 模型、它非常类似。 请告诉我们、这是否对客户起作用。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 只是为了确认一下、这个器件?  https://www.ti.com/product/THVD1400

    布伦丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Brendan、

    正确、如果您向下滚动、该页面上会显示指向 IBIS 模型的链接。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric -这很有帮助。


    布伦丹