This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:使用 IBIS 模型分析 SGMII 差分线路

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254155/dp83867cs-analysis-of-sgmii-differential-lines-using-ibis-model

器件型号:DP83867CS

您好、专家!

我想在 SGMII 中对"DP83867CSRRGZR"进行 SI 分析。
我已经从"DP83867CSRRGZR"产品页面下载了 IBIS 模型。


然而、IBIS 模型没有 SGMII 的差分线路、因此 ADS 将其定义为单端线路、如下图所示。
SGMII 差分线路的 SI 分析是否存在任何问题?

图1 FPGA_TX_DP83867_RX

此外、IBIS 模型中的 SGMII 差分输出引脚上没有"SGMII"字样。

引脚配置是否正确、如下图所示?

图2 DP83867_TX_FPGA_RX

谢谢、此致、

尾崎真吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinigo:

    此链接将下载867 SGMII IBIS 模型。 压缩文件夹中提供了有关如何使用的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/zip/snlm211

    请按照本文档了解我是否解决了您的问题。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro-San、

    感谢您的答复。

    我们需要使用 IBIS 模型而不是 IBIS-AMI 模型进行 SI 分析。
    因为 DP83867与之相反的 FPGA 是 IBIS 模型。

    是否可以使用 DP83867的 IBIS 模型对差分线路进行 SI 分析?

    谢谢、此致、

    信吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingo:

    遗憾的是、我们没有 SGMII IBIS 模型。

    此致、

    阿尔瓦罗