This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210和 TUSB1210-Q1之间的差异

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254266/tusb1210-differences-between-tusb1210-and-tusb1210-q1

器件型号:TUSB1210

大家好、团队

我正在考虑采用 TUSB1210或 TUSB1210-Q1。
请告诉我以下有关 TUSB1210和 TUSB1210-Q1的信息。

【问题1】
・我查看了 TUSB1210和 TUSB1210-Q1的数据表内容、但没有发现任何不同点。
TUSB1210与 TUSB1210-Q1之间有何差异?


[问题2]
・我查看了 USB1210和 TUSB1210-Q1的数据表。
但是、TUSB1210-Q1具有以下说明、但 TUSB1210没有。
它是否与 TUSB1210-Q1具有相同的法规?

关于时钟、STP、DIR、nxt、DATA0至 DATA7的 VIL/VIH
(1) USB1210-Q1数据表(摘录)


(2) USB1210数据表

[问题3]

・USB1210是否可以使用 ULPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件具有 相同的裸片。 Q1器件认证适用于汽车应用 、需要更高/更低的温度。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您回答 Q1。
    另外、请告知我以下问题。

    【问题】
    TUSB1210数据表未介绍 ULPI 接口"时钟、STP、DIR、nxt、DATA0至 DATA7"的 VIL/VIH。
    USB1210的 ULPI 接口的"clock、STP、DIR、nxt、DATA0 to DATA7"的 VIL/VIH 值是否与 USB1210-Q1数据表中的值相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用相同的 VIH 和 VIL 规格。

    谢谢

    大卫