This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:数据表中 NC 连接指令冲突

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254513/ts3usb31-conflicting-connection-instructions-for-nc-in-the-datasheet

器件型号:TS3USB31

大家好。  

 TS3USB31数据表指出 NC 引脚可以接地或在第3页悬空、但在第13页说明 NC 引脚应保持悬空。  

TI 能否确认 NC 是否可以连接到 GND?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚悬空。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。  如果这个引脚接地、会发生什么情况?  在我们的设计中、我们遵循"引脚功能"表中的说明并将 N.C 引脚7接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚7可以是 NC、GND 或 VCC、因为它没有任何内部连接。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stanton 的确认、这让我们的设计在生产中变得轻松自如。  

    我还使用数据表内的"提交文档反馈"链接报告了数据表中可能存在的混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 绝对是一个解脱。 很抱歉耽误你的时间。

    感谢您报告此反馈。 我们将努力澄清。

    此致!

    斯坦顿