This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:用于 TUSB216的 IBIS 模型

Guru**** 2514335 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255312/tusb216-ibis-model-for-tusb216

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB212

您好!

客户询问是否有可用于 TUSB216的 IBIS 模型?  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    没有可用的 IBIS 模型、但也有适用于 TUSB212/213的 HSpice 模型。 如果您需要这些、请告诉我您的客户在 TI 的 NDA ID 是什么、我可以将它发送给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    NDA ID 为 2018年12月05日- 01353M。 请将文件发送给我和 Randy。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeffrey 和 Randy、

    我在 E2E 上向你和 Randy 发送了一个朋友申请、接受了、我会把它寄出。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TUSB212/213 HSpice 模型是否可用于 TUSB216建模?  

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    不可以、这些模型不会提供与 TUSB216相关的准确模型。 这些模型可用于帮助客户了解我们的 USB2转接驱动器系列可以为其信号提供哪种类型的性能提升。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安