This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关两个 VREF 的问题

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255693/pca9306-questions-about-the-two-vref

器件型号:PCA9306

大家好、

对于"PCA9306DCUR"、VREF1连接到"P3V3_STBY"、VREF2连接到"P3V3"(主电源)、如下图所示。 VREF1和 VREF2之间没有电压差。

我想知道"PCA9306DCUR"在此连接下是否能在适当的条件下运行?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个基准电压之间的差异太小时、钳位电压略低于 VREF1、最大速度也稍低一些。 对于像 I²C μ s 这样的慢速协议、这无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    由于您未将该器件用作电平转换器、因此该实现应该能够正常工作。 由 VREF1和 VREF2上的两个不同电源提供的3.3V 电压应能正常工作。 如果客户决定将该器件用作电平转换器(例如1.8V 至3.3V)、则这在当前设置中不起作用。  

    克莱门斯的评论也是正确的。 他正在触摸内部 passFET 的阈值电压。 在输入电压降至低于3.3V - Vth =~ 2.7V 之前、输出侧不会看到输入低电平信号、因为内部 PassFET 的阈值电压可估计为0.6V。 在 I2C 速度小于1MHz 时、这应该不是问题、因为此阈值电压的暂停时间受纳秒级影响。  

    此致、

    泰勒