This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-GND:设计仅使用引脚5连接到 EP?

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255543/dp83848-ep-design-only-working-with-pin5-tied-to-gnd

器件型号:EP

你(们)好!

尝试使用  DP83848-DP83848 EP 芯片时会产生奇怪的效果。 我们在 RMII 模式下运行芯片、其中引脚39连接高电平、引脚6悬空(内部拉至低电平)。

我们会发现、 当 加电且握手开始时、 如果引脚5保持悬空、则没有成功进行通信;如果连接到接地、则握手完成、通信成功。

我不知道为什么会这样、您能否评论可能导致这一问题的任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是一个奇怪的问题、因为 TX_D2不是自举引脚、甚至在 RMII 中使用。  

    您可以发送寄存器转储、0x00 - 0x1F 吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们很乐意继续将其作为目前未知问题进行处理、但如果它成为问题、我们将考虑进行进一步调试。

    谢谢!