This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:CiA601-4版本2.0.0和 IOP 测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255658/tcan1462-q1-cia601-4-version2-0-0-and-iop-test

器件型号:TCAN1462-Q1

大家好、

客户想要确认 TCAN1462-Q1是否符合 CiA601-4版本2.0.0和 IOP 测试。

您能为我检查一下吗?

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong Wei:

    是的、TCAN1462满足介绍了 CAN 发送器 CAN SIC 操作的 CiA601-4版本2。 请注意、该规范的版本1不成功、TI 没有任何采用该版本的器件。 我们所有在数据表中提及 CiA601-4的 CAN SIC 器件均指标准的版本2。  

    我们 CAN 收发器的所有合规性报告(包括互操作性测试)均可在 TRX SharePoint 上的相应器件文件夹下找到。 如果您在查找 TCAN1462的文件夹时遇到问题、请告诉我、我可以向您发送一封包含报告链接的电子邮件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特