This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040AEVM:有关 USB-IF 认证状态的问题

Guru**** 2760495 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255224/tusb8040aevm-question-about-usb-if-certification-status

器件型号:TUSB8040AEVM

我想知道 TUSB8040AEVM 是否已获得 USB-IF 认证。 

我正在尝试使用此 USB 集线器在 Windows HLK 上进行"USB 外露端口系统测试"、但 HLK 测试要求集线器具有 USB-IF 认证。 在 USB-IF 认证产品列表中搜索时、我找到了列出的 TUSB8040A1、但我的 TUSB8040AEVM 上的器件上的字样为"TUSB8040A"。

如果此 TUSB8040AEVM 没有 USB-IF 认证、如果您可以推荐 TI 制造的 USB 集线器且已获得 USB-IF 认证、我将不胜感激。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 USB.org 站点上检查认证。 USB-IF 做了几处微小的规范更改、为了更好地与这些更改保持一致、我们建议使用 TUSB8044A 集线器、因为它符合最新的 USB 规范。



    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将尝试获取 TUSB8044AEVM。